This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675:时钟要求

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881332/dac5675-clock-requirement

器件型号:DAC5675

您好!

我们自己的定制板中有"DAC5675"。 我们观察到 DAC5675在不提供时钟输入的情况下进行采样、我们只是驱动数据线。 该采样率等于驱动数据线路的速率。 示例:如果我们以320MHz 的频率驱动数据线(来自 FPGA)、则 DAC5675以320MSPS 的速率工作。 如果我们以300MHz 的频率驱动数据线路、DAC5675 300 MSPS。
DAC5675的情况是否正常? DAC5675能否从数据线路生成时钟? 我想不能。  
如果它无法从数据线生成时钟、那么我们就会遇到问题。 我们的问题可能是什么?
提前感谢。
坎伯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk、

    没有时钟信号时、DAC 不应工作。 您能否解释一下在不提供时钟输入的情况下采样 DAC 的含义? 您的意思是从 DAC 获得模拟信号输出吗? 否、DAC 无法从数据线路驱动时钟。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我们不会向 DAC 的时钟引脚(CLK、CLKC)提供任何信号。 我们仅驱动数据线路(D0A、D0B、D1A、D1B...、D13A、 D13B)。 在本例中、当我们使用示波器测量 DAC 的时钟引脚(CLK、CLKC)时、我们只会看到噪声。 不过、我们可以在 DAC 的模拟输出中看到信号。
    *我还观察到,我在 DAC 输出端看到的信号的采样速度与数据线的驱动速度相同。 (如我上文所述)

    此致、

    坎伯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk、

    在没有将时钟信号施加到 DAC 的情况下、不应驱动数据线路。 应用时钟信号、然后将数据应用到数据线上。 尝试此过程、看看您是否看到预期的输出信号。

    此致、

    Neeraj