This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:VREF 变化和增益/偏移校准

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875316/dac8775-vref-variation-and-gain-offset-calibration

器件型号:DAC8775

大家好、团队、

我在一些新电路板中使用 DAC8775。

我验证的是、所有芯片的 Vref 系统地"低"约为-0.1%、因此、-10V/+10V 范围内可提供的最大电压为9.99V。
该值仍在规定的容差规格范围内、但我对 DS 第29页上的图形报告 Vref 值约为4.995V、即-0.1%的"低"表示好奇。
因此、似乎 DAC8775的 Vref 最可能的值是4.995V、而不是5.000V。
是否有 Vref 值分布图?

我还注意到、该芯片具有用于校准增益/偏移的寄存器。
可以设置增益值>1.000。 但无论如何、这不允许我增加满量程电压、因此我不理解它的有用性。

最终、在我看来、使用内部 Vref 达到10.00V 的唯一解决方案是使用12.00V 范围。
对吧?
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    校准机制完全在数字域中实现、因此它们无法克服正或负电源轨上的输出电压摆幅至轨等问题、也无法克服与内部或外部基准相关的限制。 校准功能主要针对线性运行区域、因为通常在此处执行校准、而不是针对绝对零标度和满标度代码以避免任何非线性(尽管在这种情况下、大多数情况都是线性的、因为直流/直流提供了余量和余量)。

    我要提到、"低"基准并不总是意味着 DAC 输出也会很低、因为正向增益或偏移误差 可以克服这种影响、尽管基准误差通常是最大的影响因素。

    我可以努力获取参考分销信息、但我们需要离线共享该信息、因为它是 TI 机密信息。 因此、我们还需要确保与您的客户签订了 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、请让我们将其脱机。

    谢谢、此致、

    Adrian