This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ECG 信号看起来像

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891783/ads1298-ecg-signals-look-like

器件型号:ADS1298

您好、TI 支持团队、

对于我的项目、我使用 ADS1298ECG-FE 从我的身体获取 ECG 信号。 到目前为止、我已经获得了结果、但我也有一些与 ECG 外观相关的问题。我正在尝试通过 Excel 从 ADC 绘制原始数据。 首先、当数据速率设置为500SPS 时、测试信号看起来具有放大和频率。 其次、我获得了这些看起来看起来很正确的 ECG 信号、但我的问题是:

1/为什么引线 I 和引线 II 的振幅大于15mV 而不是1mV (根据需要)?

2为什么 SQRT 峰太难看到呢? 我们实际上是否需要一些额外的滤波器来更好地绘制这些图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    这可能是由您的增益设置造成的。 什么要求信号仅为1mV? 较高的信号振幅意味着较高的信噪比、我在这里看不到问题。  

    我不确定您的意思是 SQRT 峰值、您是指正峰值之前的下冲吗? 如果您想在此处进行更精确的测量、您可能希望提高采样率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回答。

    您的回答可以帮助我现在清除一些问题。 正如我所知、作为一个 ECG、其振幅应该为1mV - 3mV、嗯、可能会更多一点。 但在本例中、R 峰值上的电压约为18mV、这对我来说很奇怪。 您意味着、这是因为振幅越高、信噪比(SNR)就越高。 我知道该比率在 Σ-Δ ADC 中可以处理、对吧? 但是、您能否解释一下、更具体的是我为什么具有18mV、这里的信噪比的变化率是多少? 我不是这方面的硕士。

    是的、我指的是正常 ECG 的 PQRST-Peaks。但正如您所说的、通过提高采样率可以看到这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    很高兴能提供帮助!  

    您的增益设置是多少? 我知道 ECG 信号高达5mV、但我同意18mV 有点高。 因此、信号链中可能存在某处增益(您可以探测输入引脚以在 ECG 电缆之后检查幅度、启用内部 PGA 增益(默认值为6)、或者代码中的某个值与电压计算不符。 使用 BIOS 常见问题解答检查 LSB 和代码到电压转换公式、也许您的 LSB 大小是原来的10倍?  

    是的。 系统中的噪声量将是静态的、这意味着它处于特定的水平并且不会改变。 如果您的 ECG 信号较小、则噪声将对测量产生更大的影响。 如果您的 ECG 信号较大、那么相同的噪声水平对测量的影响将更小。 因此、拥有更大的 ECG 信号实际上是一件好事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的增益设置为6。 我认为电压计算的代码中没有不正确的地方、因为我在计算中得到了测试信号。

    哦、对了、您的讲解 非常有用。

    为了证明这一点、我将发布我的寄存器设置和测试信号、以及我根据十六进制代码计算电压的方式、以便您可以检查它。 非常感谢。

    假设我们有十六进制代码:3d3c、以十六进制表示为15676。 增益为6、Vref = 2、4V、因此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很好! 如果您有其他问题、请告诉我!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    那么、你会说什么呢? 我可以使用噪声比问题来解释18mV 峰值吗?

    另一个问题:如您所见、我得到的测试信号频率为1Hz。 但是、我的 ECG 信号的频率似乎错误、数据速率为500SPS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    我不理解您的问题。 增益设置6将信号幅度乘以6、说明了为什么您看到的是18mV 而不是预期的3mV。 这不一定是一件坏事、因为它会提高信噪比。 如果您想要绘制"真实" ECG、只需将结果除以6即可。  

    我看不到 ECG 频率有什么问题-您期望的是与您看到的情况不同的东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经将结果除以6、得到的结果为18mV。

    根据测试信号、测试信号的外膜恰好有500个样本、因此我们在500SPS 数据速率下有1Hz。 与 ECG 信号相同、ECG 信号的初级代码有10个样本、那么我们在相同的数据速率500SPS 下有多少赫斯? 请告诉我吗?

    非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    我犯了一个错误、您将代码转换为电压时会遇到问题。 2.4V 需要乘以2、分母应为((2^24)-1)请参阅此帖子以了解详情:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893

    ECG 的频率为50Hz。 500SPS/10个样本/峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢、

    它实际上给出了与我使用上面的计算相同的 LSB 结果。 所以我不知道什么可能是错误。

    是的、50 Hz 也是我的结果、但我认为50 Hz 对于 ECG 信号来说太大了。 我认为我弄错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    抱歉、您回答正确-没有变化。  

    我同意每秒50次的心搏太高了、我希望每分钟的心搏数接近50-100次。 这是来自模拟器还是患者?  

    测试信号的频率看起来正确、接近1Hz -但幅度不在规格范围内。 幅值应为1mV、容差为2%。 0.747mV 更接近25%容差。  

    您的测试 PACE 引脚连接到 AVDD 或悬空了什么? 如果连接到 AVDD、请尝试提起引脚并让其悬空。 这是一个已知问题、有时会导致测试信号幅度不正确。  

    我会重点关注让测试信号正确显示、然后再担心 ECG 太多、因为它是已知的幅度、应该是一个良好的基准。  

    检查 ECG 电缆。 一些电极是"有源"电极、因此它们具有内置于电缆中的内部增益级。  

    最后要检查的是代码中的运算顺序、以确保所有内容都得到正确的乘法和除法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    再次感谢您的快速回答、

    这些信号来自我的身体。

    如果我们更接近测试信号、则峰间电压为2mV、因此幅度实际上为1mV (-1、25mV - 0、75mV)。 我认为这是因为器件中的关断设置、对吧? 如果我不错的话、我认为这不是问题。 测试 PACE 引脚顺便悬空。

    对于 ECG 信号、我将看到我可以做什么。 但我实际上不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    再次更正-抱歉、我想我正在尝试在没有问题的地方找到问题。  

    我可以建议的最后一点是将另一个已知信号源(即信号发生器)连接到输入、并查看您是否获得正确的输出。 这将验证没有意外的额外增益级。 如果该测试返回时没有问题、则您知道问题仅限于 ECG 电缆/电极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的帮助。

    好的、我会弄清楚我应该做的最好的事情。

    谢谢、祝您愉快。

    Van Tu、Hoang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van Tu:

    我很乐意提供帮助。 请告诉我它是怎么发展的、祝您好运!