This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:更改 TR 开关时钟速率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882701/tx7332evm-changing-tr-switch-clock-rate

器件型号:TX7332EVM

我想将 TR 开关的频率从1kHz 降低到大约250Hz。 之前、我在论坛上询问如何执行此操作、并被告知"移除 TX7332 EVM 上的 R139电阻器、并使用 AWG 在 U10引脚#3上应用外部 SYNC 信号。" 但是、检查数据表并探测引脚显示引脚#3始终保持高电平为1V、引脚#2是具有脉冲的引脚。 那么、引脚2是我应该施加 SYNC 信号的位置、而不是引脚3是正确的吗? 该同步信号是否只是一个短脉冲?

此外、除了修改硬件之外、是否有办法修改 CPLD 的编程以更改同步脉冲速率、同时仍使用 GUI 而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您回答正确。 从我们的角度来看,这是一个错误。 您需要移除电阻器 R136并将信号施加到 U10的 PIN2上。 保持 R139不变。 我们看到您可以访问 TI mysecuresoftware 链接。 在安全服务器中、我们已上传 CPLD 代码、查找文件"TX7332CPLDFW-1.0-windows-installer.exe"。 您可以在 Quartus 中打开该项目并根据需要修改同步生成逻辑、重新编译该项目并对 CPLD 进行编程。