This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:将1/2 Vs 直接连接到主体而不是 Biasout

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880731/ads1299-connecting-mid-supply-directly-to-the-body-instead-of-biasout

器件型号:ADS1299

你(们)好

我看到了一个使用 ADS1299的 EEG 系统、该系统使用的是1/2 Vs 直接连接到人体、而不是连接 Biasout。 这是正确的、我们能否采用相同的设计方式? 如果是、对于 Vsuuply=5、我们应该使用2.5伏和0伏来提供2.5伏电源吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    这样的 AM 实现是可以的。  

    对于电源、该器件可在单极配置下运行、其中 AVDD = 5V、AVSS = 0V、或在双极配置下运行、其中 AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V。 如需更多信息、请参阅数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答

    我是说 Vsupply=5V 时、我们是否可以将中间电源=2.5V 连接到主体而不是 BIASOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    您可以将2.5V 中间电源连接到车身。 这将确保测量值处于 PGA 的共模范围内、但使用 BIASOUT 功能消除其他共模噪声不会带来额外的好处。 您必须依赖 PGA 放大器的共模抑制比和数字滤波。