This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:VOD 和 VOS 参数的最大值和最小值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880794/adc12d500rf-max-and-min-values-of-vod-and-vos-parameters

器件型号:ADC12D500RF

大家好、我是 Jose、我正在使用 FPGA 和 ADC12D500RF 进行一个项目。  

我在某些方面有点陌生、因此我想问下一个问题、以便澄清一些数据表参数。

所附图像中的参数以红色界定。 它们是:VOD 和 VOS。

VOD 参数中、当 VBG =悬空 OVS =高电平时 、我看到该参数 有3个相关的值:TYPMax Min。


在什么条件下、或者我有极限值 MIN 或 MAX 的频率是多少?  

条件{VBG = VA  OVS = HIGH}  和{VBG = VA、   OVS = LOW}  仅指示典型 值。 您能否为这些条件提供最小值和最大值?

同样、VOS 参数没有 Max Min、您能否提供这些值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    有关这些规格的脚注意味着您请求的最小/最大值规格参数由设计和/或特性保证、并且未在生产中进行测试。 这意味着这些数字的移动非常小、并且与其他已经具有与其关联的最小值/最大值的规格绑定。 由于 此器件已发布并已投入生产多年、因此也很难指定这些数字。

    为了解决 您的第一个问题  、您希望任何规格何时移动或开始接近最小值或最大值...这 可能是多个因素的组合;  例如部件的电源变化、 部件或 系统设计所处的温度或环境以及部件 本身的过程变化/可变性。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答、您的回答非常有用。 我想、我将考虑指定了最小值/最大值的值。

    祝你度过美好的一天