This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400

Guru**** 2846940 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870844/afe4400-afe4400

器件型号:AFE4400

我们开发了一款新型 LED 和光电二极管、现在我们只想将其植入心跳监测系统以获取 PPG signal.ca在您的指导下、我应该如何连接 AFE4400板以连接 MSP430、这意味着我不想使用 AFE4400SPO2EVM -用于集成模拟前端的评估板、但我要这样做 想要使用 separete AFE4400 IC 和 MSP430 IC。因此、请告诉我如何实际连接这些设备以及如何收集输出?是否可以使用任何软件在任何示波器或 PC 中检查 AFE4400的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merbin、

    您可以执行以下任何步骤。

    1) 1)您  可以使用 AFE4400+ MCU +定制 GUI 以及 LED 和 PD 设计定制传感器板

    2) 2)使传感器板与您的 LED 和 PD 兼容 AFE4400EVM、并使用具有 TI 提供的 GUI 和固件的 AFE4400 EVM。

    此致、

    Midhun Raveendran