This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:误接线输入保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S06, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892181/ads124s08-input-protection-against-miswiring

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS124S06

大家好、

 

我的客户考虑使用 ADS124S08并提出了问题。

在他的最终产品中、可能会通过误接线在 AINx 端子上施加24V 电压。 为了保护器件免受这种情况的影响、输入端的外部电阻器和内部二极管(D.S 中的第31页)是否能够实现足够的保护功能?

 

如果是、我们应该如何确定将输入保持在器件额定值范围内的电阻器值?

输入电压:MIN:AVSS–0.3V MAX:AVDD + 0.3V

输入电流:最小:μ A 至10mA 最大:10mA

 

我很期待收到您的回复。

 

 此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    ADS124S08EVM 显示了输入结果示例、原理图可在 EVM 用户指南中找到。  您专门提到了 ADS124S06的绝对最大额定值必须满足的标准。  EVM 使用4.12k Ω 输入电阻器作为输入滤波和电流限制。

    电阻大小的计算将取决于 AVDD 电源电压。  例如、如果在3.3V 时使用单极电源电压、则 ESD 二极管将在3.3V +0.3V 或3.6V 时完全导通。  如果对输入端施加24V 电压、则输入电阻器必须足够大、以便将电流限制在10mA 或更低。  这意味着电阻器必须以10mA 的最大电流降低24V-3.6V 或20.4V 的电压。 20.4V/10mA 为2.04k、因此电阻必须至少为2.04k 且可能更大。 对于这种情况、与 EVM 一起使用的4.12k 欧姆是合适的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    感谢您的快速响应和清晰答案!

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    我的客户提供了以下其他问题。

    1. 如果输入电流限制在10mA 以下、保护二极管永远不会超过0.3V?
      如果超过0.3V、则应超出额定值范围、客户需要使用外部二极管...
    2. 数据表 P31显示 "对器件上未选择的输入进行过驱动可能会影响其他输入引脚上发生的转换。"
      即使输入电流限制在10mA 以内、也会出现此问题吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此问题发布在多个位置、请参阅此处的答案:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/895547/3311528#3311528