主题中讨论的其他器件: ADS124S06、
大家好、
我的客户考虑使用 ADS124S08并提出了问题。
在他的最终产品中、可能会通过误接线在 AINx 端子上施加24V 电压。 为了保护器件免受这种情况的影响、输入端的外部电阻器和内部二极管(D.S 中的第31页)是否能够实现足够的保护功能?
如果是、我们应该如何确定将输入保持在器件额定值范围内的电阻器值?
输入电压:MIN:AVSS–0.3V MAX:AVDD + 0.3V
输入电流:最小:μ A 至10mA 最大:10mA
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago