This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:可以#39;t 安装新的 GUI

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882616/afe4490spo2evm-can-t-install-new-gui

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490AFE4403

我们尝试为 AFE4490 EVM 安装 GUI、但发现它会失败、并显示错误消息:"installation package could not be open"(无法打开安装包)、以了解安装过程中的步骤。

这是已知错误吗?  

此外、是否可以获得旧版 GUI 的链接? 我们已经为 AFE4403 EVM 使用了旧版本的 GUI、没有任何问题。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您与我们联系、我们过去没有遇到过此问题、因此请给我们一些时间与软件团队联系、然后再与您联系。

    我们将在本周结束前为您发布并返回。

    此致、

    Prabin。