This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADS4449:孔径延迟值的不确定性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882779/ads4449-ads4449-uncertainty-of-the-aperture-delay-value

器件型号:ADS4449
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

您好:

现在、我们正在设计一个严格要求同步 ADC 采样的系统、采用3个 ADS4449 (总共12个通道)。

该系统需要在±100ps 内的通道间采样偏斜、但正如 ADS4449数据表所述:

同一芯片的通道间的孔径延迟变化为±70ps、而芯片间的值增加至±150ps。

[回想另一个 ADC 芯片、其中标称孔径延迟只是一个典型值(如 ADC12DJ3200的360ps)、与 ADS4449不同]

因此、我们想知道相同或不同芯片的通道之间的 ADS4449孔径延迟值是否有更明确的范围(因为我们无法确认±150PS 是正确的值还是超额声明的值)、因此我们可以估算在系统中使用 ADS4449的可行性。

谢谢您、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我正在检查有关此规格的生产器件的测试数据的可用性。 它用于什么应用? 如果投入生产、  是否是每年所需的器件数量? 如果您可以为此提供有效的业务案例、我们可能能够设置定制器件筛选。 否则、没有其他方法可以保证器件将处于数据表中您的要求范围内。

    此致、

    Jim