This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:PT100 2线和3线多路复用器以及热电偶 K 型

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08, ADS124S06, TIDA-00647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881853/ads1220-multiplexer-for-pt100-2-and-3-wire-and-thermocouple-typ-k

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S06TIDA-00647

大家好、

我们的客户目前正在计划更新温度传感器集线器。 旧设计使用散射 ADC 和匹配网络来实现散射传感器。

我建议我们只能使用一个 ADC、例如 ADS1220和多路复用器、以便能够提供相同的性能。 其理念是为连接到多路复用器(连接到 ADS1220)的传感器提供3个扩散端口。  

在选择多路复用器时、是否需要特别注意? 对于这种应用、是否有指南之类的内容?

此致
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我很抱歉耽误您的回答。  您可能不需要使用外部多路复用器、而是使用 ADS1220的高度可配置多路复用器(或 ADS124S06或 ADS124S08的另一种替代方案)。  使用哪种方法或器件将取决于连接到 ADC 的传感器数量。  因此、可以将多个传感器连接到单个终端块。  使用外部多路复用器是一种替代方案、尤其是在需要测量多个传感器的情况下。  使用外部多路复用器时、最重要的考虑因素是泄漏。

    我建议查看以下指南以了解一些可能的配置:

    热电偶测量基本指南

    《RTD 测量基本指南》

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的帮助。 这些准则很有帮助。 我认为我找到了有关散射 RTD 配置的良好示例。 我认为我们的客户对 ADS1220的性能感到满意。

    我还找到  了"TIDA-00647 TIDesign"。 这也非常有用。 有两个跳线用于在4、3和2线模式之间切换。 对于原型设计、我现在的想法是将这些跳线替换为开关/晶体管。 我假设在这里也要做同样的考虑-低泄漏电流等

    TI 是否有您可以推荐的开关? 我目前不确定我必须观察哪种器件。

    再次感谢

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    模拟开关和多路复用器的世界 经常发生变化、我很难跟上。  我见过的大多数客户应用都使用模拟开关或 MOSFET 作为开关。  如前所述、应使用低泄漏器件来防止泄漏路径产生误差。  使用哪种方法将取决于成本和所需的精度级别。

    您可以使用参数搜索来查看一些 TI 器件。  下面是一个搜索示例:

    http://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#p480=1;2&p3193max=1e-8;0.009&sort=p3193max;asc

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供相关信息。 是的、对我来说是一样的、我并不是真的接触到这些产品。

    再次感谢您的支持。

    文森特