器件型号:ADS1262EVM-PDK
大家好,我只需要对 以下内容进行清楚的解释:
--"MODE0中的转换延迟:提供从转换开始到实际转换开始的额外延迟"
--正在校准 ADC1和原因,因为在数据表中它对我来说不清楚
在 转换高达14400SPS 的光速时降低噪声的解决方案是什么
谢谢你
最棒的地方
Julien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADS1262EVM-PDK
大家好,我只需要对 以下内容进行清楚的解释:
--"MODE0中的转换延迟:提供从转换开始到实际转换开始的额外延迟"
--正在校准 ADC1和原因,因为在数据表中它对我来说不清楚
在 转换高达14400SPS 的光速时降低噪声的解决方案是什么
谢谢你
最棒的地方
Julien
您好、Julien、
我可以帮助回答这些问题...
您好、Julien、
IDAC 旋转类似于斩波模式、在该模式下、ADC 获取两个转换结果并对其求平均值、但 IDAC1和 IDAC2在每次测量之间交换而不是交换正负输入。 与斩波模式一样、启用 IDAC 旋转后、如果您不使用单周期稳定的数字滤波器(即 SINC1和 FIR 滤波器)之一、则可以显著降低 ADC 的整体数据速率。 同时实现斩波和 IDAC 旋转可以显著降低总体数据速率、甚至更高。
当需要非常精确的 IDAC1和 IDAC2电流匹配(优于数据表规格)时(例如测量3线 RTD 时)、通常使用 IDAC 旋转。 通过启用 IDAC 旋转、可以对 IDAC 电流中的不匹配情况求平均值。
ADS1262数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1262.pdf#page=43)的第43和44页提供了有关 IDAC 旋转的一些其他信息。