This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232

Guru**** 2811245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875540/ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

您好!

我们正在设计一个50、000 kg 的测量称重桥、需要使用称重传感器来激励10V 或15V 电源。

使用 ADS1232芯片时、称重传感器的值为2mV/V、是否可以实现1kg 的最小计数。

在输入端、我们可以使用 INA 放大信号并将放大后的输出提供给 ADS1232。

我更喜欢使用 INA 进行无信号处理的10V 励磁、并将输入直接馈入 ADS1232、但需要实现1kg 的精度

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagre、

    ADS1232设计为使用5V 激励进行比例式测量。 这样可实现5V 的共模电压、并且由于基准电压和激励电压相同、因此可最大限度地降低噪声和漂移。  使用这种方法、您应该能够以2mV/V 的称重传感器灵敏度实现50000次分辨率计数(请参阅 ADS1232数据表第24页的示例)。

    如果您使用大于5V 的电压进行激励、则需要将激励电压和 ADS1232基准电压分开。 如果在使用以同一模拟接地为基准的单极电源时使用10-15V 激励、则需要小心、因为称重传感器的输出将超出 ADS1232的输入范围。  

    当使用10-15V 电源供电时、您将需要使用双极电源将 ADS1232 PGA 的共模输入保持在2.5V (对于5V 模拟电源)。  对于10V 激励、您可以使用+7.5/-2.5;对于15V、您可以使用+10V/-5V。  可以使用励磁源的分压器来建立基准。  然而、结果将受到分压电阻器精度/漂移的影响。  在该配置中、很难判断分辨率是否会更好或更差、即使动态范围因噪声/漂移增大而增大。

    为了实现50000计数的分辨率、由于连接器和电缆上的 EMI/RFI 拾取、外部噪声通常是限制因素。  电缆上的适当屏蔽和良好的 PCB 布局是关键因素。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

     我想有两种选择

    1.使用10V 激励激励激励激励激励电桥,称重传感器的满负载输出将为20mV,使用 INA 提供125增益,这将使模拟信号升至2.5V。

    将 ADS1232配置为单极运行、即 AINP = 2.5V、Aina = 0V、将 PGA 增益设置为1、这将满足满量程输入电压条件(AINP -Aina)= 0.5 * Vref /增益。

    VREF = 5V (使用10V 的精密电阻分压器得出),AVDD = 5V,DVDD = 3.3V。

    2.第二个选项使用+5V 和-5V 作为激励电压,使用 VREF=AVDD =电桥激励= 5V,使用 INA 进行 REST 信号处理(增益为125),PGA 增益= 1与选项1相同

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagre、

    我提出的建议是不使用外部 INA。  您当然可以使用外部 INA 并相应地调整共模。  但是、您将增加 INA 的噪声、测量将不是比例式测量、并且会受到额外漂移的影响。  此外、在 ADS1232上使用 PGA 还具有噪声优势、因为输入参考噪声随应用的增益而降低。  使用外部增益级时、您将不会看到这一优势。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回复。

    您能否详细说明50000计数来自、数据表中显示的无噪声计数为177385。

    其次、对电桥使用+/-5V 激励且 AVDD=VREF=+电桥激励= 5V 且 PGA 为128、能否实现1kg 分辨率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagre、

    50000源自所述50000kg 和1kg 分辨率的要求。  数据表示例显示、您应该能够实现比这更高的性能、因此您应该能够满足 ADS1232测量结果中所需的50000无噪声计数要求。

    但是、如果没有某种电平位移、则无法直接使用电桥的+/-5V 激励实现所需的响应。 原因是称重传感器的输出将具有 EXC/2或 0V (AGND)的输出共模。  ADS1232 PGA 的输入限制为 AVDD-1.5V 至 AVSS+1.5V。  对于5V AVDD、这意味着共模输入范围被限制在1.5V 至3.5V。  因此、您需要使用不平衡电源来实现大于5V 的激励。  要将共模电压设定为 AVDD 的1/2 (这是最理想的范围)、您需要+7.5V 和-2.5V 电压来实现10V 激励。  这会将电桥输出设置为((EXC+)+(EXC-))/ 2至(7.5 +(-2.5))/ 2 = 2.5V。

    只要负载单元的输出(未施加负载的平衡状态)处于1.5V 至3.5V 的共模输入范围内、您就可以使用其他电源电压组合。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢详细的解释。

    选择10V 励磁电源的原因是重量桥平台使用6根10000 kg 的负载单元电缆、每个负载单元使用10米或以上的电缆、因为平台本身的长度超过10米。

    使用5V 外部电压时、在如此长的电缆长度上观察到压降。

    尝试使用 INA 和不平衡激励来检查性能....

    此致、

    普拉什兰特