This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS1x4S0x 器件选择帮助

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS114S06, ADS124S06, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875753/ads124s08evm-ads1x4s0x-part-selection-help

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08ADS114S06ADS124S06ADS114S08

您好!

我希望从 ADS114/124系列中选择合适的 AD 转换器器件、并在这方面有以下问题:  

1)我认为:ADS114S06、 ADS114S08和 ADS124S06、 ADS124S08 (采用 QFP32或 QFN32封装)是引脚兼容的、可直接替换、这是正确的吗?

2) 2)是否有特性数据、尤其是温度测量精度、线性数据? 有关 RTD 设计、请在以下位置进行介绍: http://www.ti.com/lit/an/sbaa334/sbaa334.pdf 

请提供建议。 谢谢。

SE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SmartEnrg、

    是的、这些器件是可互换的。 遗憾的是、您提到的指导手册设计没有收集数据、仅是纸质设计。

    此致、

    Bob B