This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:建议使用 ADS7951-Q1 ADC 未使用的引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951-Q1, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875677/ads7951-q1-ads7951-q1-adc-unused-pins-recommendation

器件型号:ADS7951-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7721

大家好、

对于以下引脚、TI 建议对 ADS7951-Q1 ADC 使用什么?

未使用的 GPIO

2.NC 引脚

未使用的 ADC 通道

2.对于 ISO7721中未使用的通道、TI 建议使用什么?

此致、

Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议如下:

    这些引脚可以接地

    2. ADC 输入应接地

    论坛的查找方式按器件类型分类。 在您的 ADC 问题得到解答后、我可以将其推送给支持隔离器件的团队。

    此致

    Cynthia