This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:VREFN 是否必须连接到 AVSS?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131A04, ADS131M08, ADS1278, OPA191, LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889869/ads131e08-does-vrefn-have-to-be-tied-to-avss

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS131A04ADS131M08ADS1278REF5030OPA191LM8261

我在电路板上实现了 ADS131E08 、我将在其中测量0V 至2V 范围内的信号(P-P)。 IN-N 接地。 我使用的是外部 精密3V 基准。 请注意、AVDD 为5V、AVSS 为接地。  原型无法正常工作、因为我的共模电压 VCM 不符合"输入共模范围"部分的要求。 我的解决方案是通过以下更改重新进入电路板:将 AVDD 设置为3.3V、 将 AVSS 设置为-1.7V。 我将输入电路(IN-P 和 IN-N)保持不变、VREFP 保持在3V。 这使得我的 VCM 处于所需的范围内。 问题是、我是否必须将 VREFN 连接到 AVSS? 在数据表的第7.3节中、VREFN 标称值显示为 AVSS。 它不提供范围。 由于我的输入信号始终为正、因此我希望 VREFN 保持接地、以便 VREF (VREFP-VREFN)为3V 而非4.7V、这将使我的分辨率保持不变。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、


    很抱歉、输入测量不适合器件的输入共模范围。 对于许多具有用作 PGA 的有源放大器的器件、这种情况很常见、适用于我们的许多 ADC。 输入受到放大器拓扑的限制、类似于仪表放大器的前端。

    对于 ADS131E08、VREFN 应连接到 AVSS、引脚功能表中甚至会说明这一点、因此建议运行条件表仅将 AVSS 列为连接。 VREFN 应连接到器件的最低电压。

    您能否将基准的负极连接绑定到您的新-1.7V 电源? 这将是最佳解决方案。 PGA 使用什么增益? 如果您测量2V 的输入、是否仅使用 PGA=1。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、我可以将 VREFN 连接到 AVSS。 我只是想知道我是否必须这么做。 如果我不需要的话、我真的不想增加 VREF (以前是3V、现在将是4.7V)范围。 是的、我使用的是 PGA=1。 不会消除 VCM 范围限制的情况是吗? 想知道当 PGA=1时、内部放大器是否被旁路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    很清楚、我建议您将 VREFN 与3V 基准的负连接相连。 在这种情况下、VREFN 为-1.7V、VREFP 为+1.3V。 您计划使用哪些外部参考?

    即使在 PGA=1中、这不会消除 VCM 范围限制、在其他一些器件中、我们也能够在不使用 PGA 时完全绕过 PGA、但 ADS131E08的直接替代产品并不是很好。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PGA=1、VCM 范围上的情况没有变化。

    我有一个相对于接地输出3V 电压的3V 精密基准。 这就是进入 VREFP 的内容。 然后、我计划将该3V 基准馈送到反相运算放大器中、以创建-1.7V。 将-1.7V 应用于 AVSS、根据您的看法、我需要将 VREFN 连接到 AVSS、因此它也将为-1.7V。

    我无法使 VREFP 在-1.7V 以上3V、因为这不会为我  进入 ADC 的输入电压(在0V 和2.7V 之间变化)提供足够的余量。

    这个 VCM 要求是一个巨大的难题。 我有8个介于0至2V 之间的输入。 我需要同时对它们进行采样。 如果您有另一条 ADC 建议、我很乐意听到。 理想情况下、不需要双极电源的 ADC 会很好。 我需要使用外部基准、因为我需要非常严格的容差测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    很抱歉、上周我没有回复、但我进入了一个重要项目、而没有回答 E2E 问题。

    我想说的是、该 ADS131E08的替代产品不多。 其中有一个类似的器件、即 ADS131A04、它可以与3V 基准搭配使用、并向下接地用于输入。 不过、这只是一个4通道器件。 此外、还有 ADS131M08、它也可用于接地、具有8个通道、但基准幅度限制为1.3V。 大多数此类信息都靠近建议运行条件表中数据表的正面。

    另一个需要考虑的器件是 ADS1278。 它应该具有输入范围、但基准在更高的时钟速度下受到限制。 我对该器件的熟悉程度不如我们产品线中的其他器件。  

    我想的一件事是、您应该保留 ADS131E08并使用可设置为-1.7V 电源的基准。 如果您将基准的负输入设置为-1.7V、然后使用 REF5030、您可以在大约+1.3V 处有一个基准正输入、您将保持一个精密基准。

    现在、我将关闭这个线程。 如果您需要任何其他信息、请告诉我、我们可以通过回帖继续处理此问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    不用担心延迟。 感谢您的回复。 让我给您多一点背景。 实际上、我正在使用两个 ADS131E08、因为我要执行11次必须同时采样的测量。 由于检测电路的原因、每个通道的 IN - N 必须连接到电路接地。 其中八个信号的范围为0至350mV、三个信号的范围为0至刚好低于3V。 我 的测量值必须精确到优于0.3%。  我的 Vref 是连接在 VREFP 和 VREFN 之间的精密(0.04%) 3V 基准。 VREFN 接地。  原型存在共模问题、因为我的 AVSS 接地。 我的解决方案是将 AVSS 更改为-1.7V。 您说过 VREFN 和 AVSS 必须连接在一起。 (请注意、如果情况并非如此、则我将会这样做、因为我将创建 一个合理的容差-1.7V 电源轨并将 VREFN 接地。)  问题是、现在我必须有一个高精度-1.7V 电源轨、因为它是我的 Vref 的一部分。 我已经对其进行了原型设计、它可以正常工作、但返工时、有一堆白色导线、我正在处理 AVSS 上的噪声。 我使用   精密电阻器创建了采用反相运算放大器(TI OPA191)配置的 AVSS。 问题是、由于运算放大器稳定性、我无法对-1.7V 电压轨进行去耦。 请注意、我在电源轨上放置了一个0.1uF 去耦电容器、它可以消除噪声。 运算放大器看起来不错、但当我重新进入电路板时、我无法继续这么做。 我只是希望-1.7V 电压轨一旦正确放置在 PCB 上而无需任何真正的去耦、就会变得"干净"。 我打开了另一个 TI 线程、以了解创建精密负电源轨的其他方法、并可对其进行去耦。 如果我找到另一个选项、那么我很可能会同时将两者放在重新制造的 PCB 上。

    请注意、我确实找到了 LM8261运算放大器、它可以驱动无限量的容性负载。 我打算使用它、但我看到偏移电压可能真的很高(例如5-7mV)、这会导致-1.7V 电源轨的精度丧失、因此我放弃了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现将在以下网址处理这一问题:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/893732

    吴约瑟