This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:如果 VREF 为2.5V 且 AVDD = DVDD = 3.3V、ADS8860输入电压是否可以超过 VREF +0.3V 的绝对最大值?

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882297/ads8860-can-the-ads8860-input-voltage-exceed-the-absolute-maximum-of-vref-0-3v-if-vref-is-2-5v-and-avdd-dvdd-3-3v

器件型号:ADS8860

您好!

我在一个电路中使用了 ADS8860、该电路实际上工作得很好、但有人注意到 ADS8860 ADC 的输入电压可能会超过 VREF + 0.3V。

运算放大器的输出和 ADS8860的 Vin 输入之间有一个1K 电阻器。 VREF 为2.5V、AVDD = DVDD = 3.3V。

运算放大器的输出可能会达到3.3V。  

由于3.3V 大于 VREF+0.3V (2.8V)、如果驱动运算放大器的输出变为3.3V、是否有可能损坏 ADS8860?

原理图附在下方。

e2e.ti.com/.../ADS8860_5F00_Circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    1KOhm 将电流限制在小于1mA。  (3.3V-2.8V)/1k=500uA。  尽管没有相关规格、但该器件不会因该电流而损坏。  

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用