This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:连接到 KC705

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64, ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882522/ads54j64evm-connecting-to-kc705

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J64ADS54J66EVMTSW14J10EVM

您好!

我正在考虑购买 ADS54J64EVM 板、该板可直接与 KC705和可能的第三方 JESD204B IP 内核配合使用以进行高速数据采集和处理、但我有几个问题:

a)电路板是否兼容? 从我在 ADS54J64EVM 原理图中看到的情况来看、似乎是这样的、但我想在购买之前一定要知道(而且我还不是特别熟悉 JESD204)。 我知道、FMC HPC 连接器上提供的高速收发器数量有限、这可能会造成问题。

B)如果可以连接它们、我是否能够使用 ADS54J64的所有特性(例如、所有4个通道)? 如果不是、我会失去哪些功能?

c)为这种设置提供了什么类型的支持(以示例项目、代码和 IP 内核的形式)?

此致、

Laez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laez、

    您应该能够使用 KC705操作 ADS54J64EVM 的所有4个通道。 我们使用称为 TSW14J10EVM 的 TI 插入器板、使用 ADS54J66EVM 测试了 KC705。 ADS54J66EVM 使用与 ADS54J64EVM 相同的 PCB。 相关示例固件可在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下找到。 随附了一个设置文档、其中显示了如何一起运行三个电路板。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_4421.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢您的快速响应。 很高兴知道电路板是兼容的、并且我不会丢失任何功能。 但是、您建议的文档都是针对使用插入器板的设置的、我想直接连接这两个器件。 您是否建议我从插入器设计开始、以便自行开发?

    谢谢、

    Laez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laez、

    ADC EVM 将直接插入 KC705。 如果您正在生成自己的固件、这就是您要执行的操作。 我们开发了 TSW14J10EVM、允许客户使用我们的 HSDC Pro GUI 软件评估这些电路板。 此 GUI 旨在用于我们基于 Altera 的评估板、但 TSW14J10允许用户将此 GUI 与许多不同的 Xilinx 电路板配合使用。 我们提供了用于此目的的源代码、以帮助客户开始进行定制设计。 希望这有道理。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Jim、

    是的、这解决了我的所有问题。 谢谢!