This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:与 AMC7823的 SPI 进行 CAN't 通信

Guru**** 2013530 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890716/amc7823-can-t-communication-with-spi-of-amc7823

器件型号:AMC7823

您好!
我在 AMC7823的 SPC 通信中遇到问题、
MCU 无法接收 AMC 7823发出的任何信号、并且我使用了示波器、并且 MISO 引脚设置的信号可能是错误的
我认为问题不在我的代码中、因为我已经成功了
请帮我检查图表
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham、

    确认以下内容:

    1. BVDD、DVDD 和 AVDD 引脚上的电压正确。

    2、复位引脚为3.3V

    您说 MISO 错误-这是否意味着它只是零、或者器件正在响应但错误?  请分享 SPI 帧的示波器捕获。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:
    感谢您的支持、
    发送命令0x979E 以读取寄存器地址0x1E 第1页上的芯片 ID。 检查 MOSI 线路、具有示波器时序的 CLK 线路是否正确、但检查 MISO 线路是否始终为逻辑0电平