This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:确保导联脱落和偏置电流低于10uA

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891478/ads1299-ensuring-lead-off-and-bias-currents-are-below-10-ua

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 专家:

我们在参考电压中配置了一个带有8个 TI 芯片的64通道系统。  我们使用64 P 输入、使用 SRB1连接到所有芯片的单个基准电极、以及仅在一个芯片上启用 PD_BIAS 且在所有通道上禁用 BIAS_SENSP/BIAS_SENSN 的偏置电极。

a)我们已将连续交流导联脱落检测配置为6nA 和31.25Hz、并使用 单个 INxN 引脚将 SRB1输入短接、以访问该输入的负 LOFF 电流源。  我们将测量单个中31.25Hz 分量的振幅、以估算每个通道的接触阻抗。  根据我的理解、我们设置它的方式是测量 SRB 电极阻抗和每个电极阻抗的总和。  是这样吗?  它似乎工作正常。

b)我想确认我对我们设置的当前路径的理解。  正确的做法是、我们从64个电极中的每个电极生成6nA (6nA x 64 = 384nA)并灌入 SRB 电极。  偏置电极也是灌电流吗?

c)根据 60601-1标准、流入患者的辅助电流限制为10uA。  芯片中是否有安全机制来确保不会向患者注入超过一定数量的电流?  如果没有、您是否对我们如何确保未达到此限制有任何建议?  我们应该添加串联阻抗还是测量某个位置的电流、并在发生故障时关闭芯片?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您是否在全部八个器件上启用了所有 LOFF_SENSx 位? 我假设您至少启用了所有 LOFF_SENSP 位、因为您提到了64 x 6nA。 LOFF_SENSN 如何? 根据以下设置说明、需要启用一个器件上的至少一个 LOFF_SENSN 位。 由于这些引脚未连接、其余引脚可禁用。

    启用 SRB1时、输入多路复用器将在每个通道的输入端打开一个开关、将 INxN 输入引脚和相应的电流源从负 PGA 输入端断开。 这里的重点是 SRB1通常不会看到任何导联脱落电流...除非您按照所述进行操作。 在外部将 SRB1引脚与单个 INxN 引脚共享可允许1个 I_LOFF 通过负电流源返回。 其余电流通过偏置放大器返回。 基于该配置、我相信您可以正确地说、测得的差分阻抗从 INxP 到人体、再到 SRB1。

    ADS1299不包含任何形式的患者保护。 每个通道上都包含一些输入 ESD 二极管、但它们只是这样-保护器件免受 ESD 瞬变的影响。 大多数应用都将10千欧的阻抗与每个电极串联、以解决可能对电源轨短路的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我们已启用 与连接到 SRB1的通道对应的单个 LOFF_SENSN 位。

    如果我们在每个输入端添加一个100kOhm 电阻器、是否会对信号质量产生任何影响?  我们只会将电阻器添加到测量电极和 SRB1、还是也添加到偏置电极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在患者保护方面、我们真的不能提供太多建议。 部分原因是它涉及患者安全、但也是因为应用标准因终端设备和医疗设备类别而异。 如果您通读这些标准(即导联脱落或 RLD 电流)、则允许使用一些有意的电流、但10uA 限制可能仅适用于次级"故障"电流。 工程师需要了解他们所应用的标准以及如何最好地满足这些标准。

    PGA 的输入阻抗足够高、在这种情况下、您不应看到信号振幅大幅下降。 在存在任何导联脱落电流的情况下、将会增加偏移、类似于电极-皮肤接触阻抗和滤波电阻产生的偏移。 只要偏移不会使 PGA 或 ADC 饱和、您就可以在后处理中将其校准出来。

    此致、