This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:如何计算 ADS4129#39;s 输入的滤波器电容

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882363/ads4129-how-to-calculate-the-filter-s-capacitance-of-the-ads4129-s-input

器件型号:ADS4129

您好!

如何计算 ADS4129输入的滤波器电容!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您应该能够使用数据表中的图114和115来确定这一点。 这些显示了 Rin 的电阻值和 Cin 随频率变化的电容值。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Ω,频率为250MHz、输入电容约为3.6pF、输入电阻约为500k Ω、您能告诉我 r-c-r 电容与最大输入频率?之间的关系

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    r-c-r 是一个250MHz 低通滤波器。 如果您的频率高于此频率、请从 EVM 上移除这些器件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想 设置50MHz 频率,如何计算?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用滤波器仿真工具、在50MHz 时输入图114和115中的内部 R 和 C 值。 这大约为10kHz 和4pF。