This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP3210:IC 与 VSP3210类似

Guru**** 2782695 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884769/vsp3210-similar-ic-to-the-vsp3210

器件型号:VSP3210
主题中讨论的其他器件: VSP5610

尊敬的团队

您能否建议对 IC VSP3210进行任何替换、因为不建议在新设计中使用。

此致
Pankaj Upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、您好!

    VSP5610是 VSP3210的推荐替代产品。

    请注意 、该器件具有与比较器件相似的功能、但在功能上不等效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    在有关 CCD 模拟前端的问题的一个答案中、TI 给出了一个答案、即 IC VSP3210可用于信号处理。

    IC VSP5610能否对输出频率 为250kHz 的 CCD 执行信号处理?

    此致
    Pankaj Upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、您好!

    VSP5610支持1MHz 的最小输入像素速率。