This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADC 断电时的输入阻抗

Guru**** 2384910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875562/ads8688a-input-impedance-when-adc-power-off

器件型号:ADS8688A

您好!

客户希望了解 ADS8688A 断电时的输入阻抗。 数据表中的图70上有 I-V 曲线。 输入电流似乎受到内部1Mohm 电阻器的限制。 这是否意味着 ADS8688A 输入阻抗约为1Mohm?

是否不需要考虑使用以下路径? 我认为 ESD 保护通常是引脚对 VCC 或 GND 对引脚二极管。

输入电压源->输入引脚-> ESD 保护

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,唐俊弘,

    ADS8688A 的输入阻抗是恒定的、每个通道上的电阻为1Mohm。 ADS8688A 数据表第6页中的电气特性和下面的输入电路显示了这些特性。

    该 ADC 上的 ESD 保护是基于 SCR 的保护结构。 如上所述、在 AVDD 和 GND 之间使用简单 ESD 二极管进行保护的结构不可能用于 ADS8688A、因为 ADS8688A 上的输入范围大于电源、这是使用基于 SCR 的保护结构的关键优势。 TI 高精度实验室 ADC -数据转换器上的电气过载 已涵盖此类信息。 此外、培训材料和视频介绍了如何互操作绝对最大规格、并提供了可防止 EOS 损坏并对系统性能影响最小的电路设计技术。   

    此致、

    戴尔