This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760没有电流输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892018/dac8760-dac8760-has-no-current-output

器件型号:DAC8760

通信正常、但无电流输出

代码如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码:

    dac8760_Write (W_ADDR_CTRL、(1<<12)|0x05);

    IWDT_Clr ();

    TicksDelayMs(100, NULL );//

    dac8760_Write (W_ADDR_DATA、0xFFFF);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您显示的代码是否是您为器件执行的唯一初始化命令?

    您能否在示波器或逻辑分析仪上捕获 SPI 通信? 通常、这是 SPI 命令格式错误的问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试 Paul 的建议? 在尝试写入 DAC 数据寄存器之前、您是否确认了 DAC 是否首先通过控制寄存器(地址0x55)进行配置?

    此致、