This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:双极 DAC 未钳位到 AVss (-5V)

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874956/amc7834-bipolar-dac-is-not-clamping-to-avss--5v

器件型号:AMC7834

你(们)好。

我的板上有多个 ADC、并且已按预期使用它们。 但其中一个解决方案的工作方式不同、无法确定它是否损坏或我可以做什么。  

通常、当 AMC 处于钳位状态时、它会使 DAC 双极电压达到-5V。 但在一个 AMC (该 DAC 对中只有一个)下、电压始终保持在0V 左右。 因此、AVss -5V 正常工作会导致第2个双极 DAC 似乎正常工作并处于钳位状态。  

当我写入寄存器时、DAC 本身也在工作...我可以通过 SPI 手动设置大约-5...0V。 因此、它似乎具有电气功能。 但只有当它得到钳位 command...it`s 时、它才不会。

谢谢、此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我怀疑其中一个 VCLAMPx 引脚未焊接到正确的电压。  请注意、双极 DAC 将 VCLAMPx 引脚成对使用、因此只有2个通道存在此问题是有道理的。

    谢谢、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢-您的回答正确-装配后的销钉装配不正确、并且打开了!  

    已解决-谢谢!

    Markus