This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12020:关于 ADC12020的最小采样率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882320/adc12020-about-the-minimum-sample-rate-of-adc12020

器件型号:ADC12020

您好!

我从数据表中发现、"转换速率20MSPS (最小值)"和"最低采样速率至100ksps"以及"100kHz≤fCLK≤30MHz"

我想知道 ADC12020的最小采样率是100ksps?

感谢您的通知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值实际上是100kHz。

    " 转换速率20MSPS (min)"的引用应解释为至少...因为在中、器件的采样率至少为20MSPS、但实际上可以推至高达30MSPS。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!