This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:输入 ESD 保护规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879282/ddc232-input-esd-protection-specifications

器件型号:DDC232

您好!

我已经在论坛上查看了 DDC232的数据表、但我找不到问题的答案。

与其他博文类似、在我们的应用中、我们必须保护输入以避免损坏、同时、我们希望通过添加外部 ESD 保护来避免泄漏(我们必须测量 PA/NA 范围)

我的问题:

已经集成在 ADC 输入端的钳位二极管(ESD 保护)的规格是什么(数据表中图3和第8页上所示的保护)?

适用的最大电流是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    DDC232 ESD 的额定值为:

    HBM 最高可达4000V。
    CDM 最高可达1000V。  

    如果您谈论更多的是某种信号过载(电流或电压)、我认为答案比这更复杂、还必须研究过载的时间与强度。 您能描述一下您想保护 DDC232免受哪些因素的影响吗?

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在我的应用中、可能会发生我们测量的光电二极管之一发生短路(或发生短路)。 在这种情况下、DDC232的输入端可能直接具有高达30V 的电压(极化期间< 20ms)。

    老实说、我无法找到任何具有极低泄漏(< 10pA)的保护

    您采取了什么措施来保护输入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    是的... 这是一个棘手的问题。 我问过、我们没有关于这方面的数据... 仍在检查尝试找到一些指南...

    我有一个额外的问题、不过... 为什么只有20ms? 我是说、您的源随后切断电源电压、20ms 是源钳位的反应时间?

    在同一信道上是否可以多次发生?  

    如果 DDC 通道中断、但其他通道仍然工作、这是否正常?

    不确定我是否需要所有这些答案、但如果在我们的内部讨论中出现这些答案...

    此致、

    教育  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    20ms 是我们应用中每个通道(一对一)的"集成时间"、也是施加到 DDC 输入端电压的较差周期。

    这种情况可能每秒最多发生一次、然后系统应该能够检测到这种情况并避免再次将同一输入极化。

    今天、我们想精确地限制极化电路可以向二极管提供的最大电流、而不是向 DDC 输入提供的最大电流。

    这足够了吗? 以下哪一项是每个输入可耐受的最大电流?

    P.S. 输入中的单个故障意味着整个电路板发生故障...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我正在等待其中一位设计师的回复、但他是 ooo。 我一听到他的声音就会回来。

    我想我得到了您的解释。 从根本上说、偏振电压(假设是 HV)不是直流电压、但您实际上会将其打开20ms、然后再关闭、对吧? 那么、在这一时刻、您需要测量 DDC 上的饱和情况并向电源控制器提供反馈、以免再加电、对吧? 然后您将更换有故障的 PD 并继续操作。 因此、我们可以假设、假设您的环路可以在1秒内工作、那么您将只获得其中一个高电流电平、对吧? 老实说、我认为累积值可能不会产生影响。 我认为该故障更像是"保险丝"、而不是电迁移(但这是我要检查的问题之一)。

    是的、我想如果我们知道电流限制、您可以将您的源设置为该限制并完成该操作。 不幸的是、我认为我们没有(检查)。 我可以看到三个选项:

    1. 去看看吧。 最后、这可能比任何类型的计算更容易、更可靠。 即、参与其中、将这种脉冲应用于每个通道(IC 内部的布线可能存在通道间的差异)、并查看其接合位置、然后添加裕度... 我正在检查这是否足以推断所有器件。
    2. 另一个想法是:
      1. 仅将 HV 提升到特定的安全水平、但您可以使用 DDC 进行测量、并意识到是否存在短路。  
      2. 或者、如果源能够报告消耗的电流、则会发生变化(假设该环路比 DDC 环路快)。 我想问题是、如果 PD 以全高电压进行熔断、则没有什么能为您节省费用。

    3. 最后、最愚蠢的原因是、在更换 PD 时、为什么不能更换 DDC? 这是否"只是"成本问题? 我想,如果经常发生这种情况,这是一个问题:)

    我知道这对我们没有太大帮助。 供参考、在设计人员离开之前、他解释说 ESD 相当稳健、这实际上是将该输入连接到 ESD 的迹线、会熔断。 他没有任何数字,想。 布线电阻非常小、因此、如果施加30V 电压、基本上会得到该布线上的全压降(30V-0.4V)、这可能是巨大的电流。 因此、除非该源限值是即时的、否则我们都认为解决方案可能需要一个带输入的串联电阻器。 该电阻器越大、您添加的噪声越多、但它可能是您可以支付的价格...

    这其中有任何一项是有道理的吗?

    此致、
    教育