This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:采集模拟输入信号的时序

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892923/ads8681-timing-of-acquiring-the-analog-input-signal

器件型号:ADS8681

您好!

该器件何时采集模拟输入信号?
是时候将模式从 ACQ 切换到 CONV 了吗?
在时序要求图中、它是否位于 CONVST/CS 引脚的上升沿?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    当 ADC 模式从转换阶段移至采集阶段时、采集开始。 在您的时序图中、它是 tconv 的末尾和 tacq 的开头。 您高亮显示的时刻表示转换开始。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DALE-SAN、

    感谢你的答复。

    采集的模拟输入信号何时用于器件的转换模式?
    我了解 CONVST/CS 下降沿的时序(在 Tacq 周期开始时)。
    正确吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    否、 在上一周期中采集的模拟信号 用于当前周期的转换周期、转换周期从您突出显示的 CONVST/CS 的上升沿开始。

    当采集阶段开始(ADCST 的上升沿和 tconv 的末尾以及 Tacq 的开始)时、内部开关 S1闭合、内部采样保持电容器将充电、请参阅以下屏幕截图:

    当转换阶段开始(在 CONVST/CS 的上升沿)时、内部开关 S1断开、内部电路将开始转换、请参阅下面的屏幕截图:

    有关这些详细信息、请参阅 TI 高精度实验室- ADC 的 SAR 操作概述- SAR ADC 输入驱动器设计

    此致、

    戴尔