This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:ADS1018数据表精度偏差最大值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882147/ads1018-q1-ads1018-datasheet-accuracy-deviation-maximum-value

器件型号:ADS1018-Q1

你(们)好

我的客户正在使用 ADS1018-Q1。 他们需要知道 INL/DNL/Offset/Gain 的最大值来自何处。 它们是3sigma 还是5sigma 标准偏差? 请分享这些规格的数据标准吗?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Michael、

    对于大多数规格、我们使用较宽的最大值来消除所有超出最大值的材料。 假设高斯分布、1000个单元中的3个单元(0.3%)将超出三个 Σ 限制。 对于最大值、我们会比这更保守。  

    我们使用各种不同的方法根据测量分布、设计和测试能力来确定最大限制。 我们可能更接近6 Σ 或更高、以确定我们的电气特性限制。

    吴约瑟