This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:实时能力的兼容性检查和验证。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874070/ads131m08evm-compatability-check-and-validation-of-real-time-capability

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DADS131M08

你好

我想询问 ADS131M08EVM 在作为 BoosterPack 连接时是否与 LaunchxL-F28379D 兼容。 此外、我还想问 J11和 J12引脚、它们是否是可读插槽。 您能否共享电路板的下方图像?

添加到查询中、

是否有用于将 ADS 板与 Launchpad 连接的可用代码?

2.我能不能实时使用 Simulink 或 LabView 推导同步波形。

是否支持独立应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我没有 ADS131M08EVM、因此我明天才能为您拍照。 但是、J11和 J12是10x2表面贴装100mil 引脚插座、它们的外形与 LaunchPad 基本相同。 您可以从用户指南背面的 PCB 层中看到它们的外观:

    ADS131M08EVM 可能与 LaunchXL-F28379D 兼容、因此您可以使用它与 EVM 进行通信。 但是、我并不完全确定。 我们已经设置了这些引脚、以便能够连接到我们在某些其他 EVM 中使用的名为 PAMB 的电路板。 我需要检查有关 LaunchPad 的更多信息。

    回到您的其余问题:

    我们只有一些有关如何运行 ADS131M0x 器件的示例代码。 它不是 LaunchPad 专用的。 您可以在此处找到它:

    www.ti.com/.../SBAC254

    2.这些示例代码非常基本,仅用于主设备和设备之间的来回通信。 示例代码主要用于配置器件和读取数据。

    3、如2所示。 它不是为了支持独立应用程序。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。

    是的、如果可以在我的 Launchpad 上连接和运行它、您可以确认我、还可以向我展示 ADS 板的底部(电路板图片、而不是 PCB 设计)。

    如果是、我可以考虑购买这两者。

    "如中所示。 这并不是为了支持独立应用程序。"

    您能不能再次澄清一下、如果我将广告连接到 launchpad 上...作为一个整体、我可以通过处理数据并将其显示到外部 LCD (基本上是独立模型)吗? 请再次澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德


    我通过 J11和 J12运行了基于 ADS131M08EVM 引脚排列的快速检查。 在这里、您可以看到 EVM 的 J11和 J12的 Launchpad 引脚映射:

    从这里、我有一个为 ADS131M08E 创建的 json 文件、可以使用该文件从以下网站验证 Booster Pack:

    https://dev.ti.com/bpchecker/#/

    在这里、您可以选择 LAUNCHXL-F28379D 作为 LaunchPad、然后为 Booster Pack 使用 json 文件(您需要为 Booster Pack 加载此文件、并确保将 Category and Maker 设置为 All。 然后、您可以返回并查看兼容性检查器:

    因此、您应该能够将这两个插座连接在一起。

    请注意、我们将 EVM 设计为器件的评估平台。 它们不是为任何特定应用而设计的。 我会注意到、我不是任何 LaunchPad 板的专家、我认为我无法帮助进行任何开发。 我确信您可以将数据发送到 LCD、但我将无法提供帮助。

    吴约瑟

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/myBPData

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    如果您仍然需要 EVM 底部的图片、如下所示:

    此外、对于上一帖子中的链接、您可以将其作为文本文件打开、但将其另存为*。json 文件。 这就是检查程序使用该文件的方式。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您转发图片。

    查看了 TE 底部后、我发现 J11和 J12上没有连接母插槽、这对我们来说是一个连接问题。

    那么、我们如何将这些引脚填充到我的 Launchpad 上、我们是否必须考虑焊接?..或者我们是否在市场上有某种连接器来解决连接问题。

    如果需要、可以在将 n 封装运给我们之前使用连接器安装这些引脚(J11 n J12)。

    也会添加到查询中。

    是否所有8个通道都具有信号隔离功能?

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德


    对于 J11和 J12、您需要购买合适的连接器并将其焊接到自己身上。 我们无法为您进行装配。 连接器可在《ADS131M08EVM 用户指南》的物料清单中找到(作为未组装组件):

    ADS131M08的输入没有信号隔离。 输入电压必须处于 ADC 的共模输入范围内。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    再次感谢您的快速回复。

    对于我必须遵循的焊接类型或焊接技术、是否有任何指导原则?

    对于我的最后一个问题、我想问、当所有8个通道都被视为具有最大采样率时、是否每个通道都能从连续通道中防止干扰?

    为避免这种情况,应采取的最大办法是什么?

    谢谢、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德


    对于 J11和 J12上的连接器、我对焊料没有任何建议。 对于这些器件、我们确实有运行焊机的特定温度曲线、但我们不会制造这些连接器、您应该看到它们是否有任何特定的建议。 我已经将其中的一些连接器焊接在其他板上、我刚刚用手完成了。

    有关通道间干扰的问题、通道间的串扰列为-120dB。 任何干扰都非常小。


    吴约瑟