主题中讨论的其他器件: INA159、 REF5025
您好!
我有一个电压输出为正负10V 的传感器
为了使用它、我购买了 INA 159和 ADS1256。
广告是 Raspberry PI 帽子的一部分、称为 Waveseshare AD/da 精密板:
设置正常、 但 INA 的基准电压有问题。 我将参考1接地、参考2与 Raspberry PI 帽子的 VCC 相连。 我想这毫无意义、因为这只是 USB 电源的电压。 实际上、ADC 从 LM285获取其基准电压、LM285在 VrefP 上输出2.5V 电压、该电压位于 ADS1256的引脚4中。
我是否应该将参考文献2连接到广告的引脚4以使用 vrefP 作为 INA 的参考? 在本例中、我应该将 ref 1和2连接在一起吗?
是否有任何其他方法可以独立于基准电压?
谢谢
Nils