This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482:有时输出延迟(继续)

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892287/dac3482-dac3482-sometimes-output-is-delayed-continue

器件型号:DAC3482

您好!

 

很抱歉耽误您的回答。 下面是这个问题的继续

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/878522

 

我的客户在他们的系统上做了一个实验。 然后、他们观察到了一个有趣的结果。

通常、在单同步源模式下、首先允许单同步脉冲实现同步。 但我的客户看到延迟时钟有时会输出。 如果第二个同步脉冲输入未观察到延迟时钟输出、则会考虑解决此问题。

 

您是否知道第二个同步脉冲为什么会解决此问题?

 

此外、我还想确认延迟时间。

20ns 的延迟时间是 FIFO 块的时钟、对吧?

如果是、输入数据的100MHz x 16位输入方式是否正确且支持 I/Q 多路复用?

 

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排

    [引用用户="Katsu Matsunaga"]

    我的客户在他们的系统上做了一个实验。 然后、他们观察到了一个有趣的结果。

    通常、在单同步源模式下、首先允许单同步脉冲实现同步。 但我的客户看到延迟时钟有时会输出。 如果第二个同步脉冲输入未观察到延迟时钟输出、则会考虑解决此问题。

     

    您是否知道第二个同步脉冲为什么会解决此问题?

    [/报价]

    这可能不是 DAC3482问题所必需的。 这主要是由于 FPGA 恰好在第二个同步脉冲之前初始化。 在 FPGA 和 DAC 的初始化过程中、初始化过程中时钟可能会不稳定。 在初始化期间可能会发生第一个同步脉冲、此时时钟仍然保持稳定、数字模式仍在初始化。 当 FPGA 最终完全初始化时、第二个同步脉冲将 DAC3482设置为正确的工作模式。 这是我们许多客户的一个常见趋势、因此我在应用手册中强调了这一点、以确保在发出同步脉冲之前所有时钟和数据都已稳定。

    [引用用户="Katsu Matsunaga"]

    此外、我还想确认延迟时间。

    20ns 的延迟时间是 FIFO 块的时钟、对吧?

    如果是、输入数据的100MHz x 16位输入方式是否正确且支持 I/Q 多路复用?

     

    [/报价]

    请参阅我在 E2E 中突出显示的图。 正确地说、FIFO 时钟以50MHz 或20ns 周期运行。 FIFO 差异主要由 FIFO 时钟电平造成。  

    DATACLK 为100MHz、DDR。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的回答。

    我想用 DATACLK 100MHz 来确认 FIFO 操作。

    FIFO 在 DATACLK/2为50MHz 的频率下运行。 对于 IQ 数据处理、I 数据在 FIFO 时钟的上升沿处理、Q 数据在下降沿处理。 在这种情况下 、FIFO 似乎以 100MHz 的频率运行。 是这样吗?

    您能告诉我们 FIFO 中的 IQ 数据处理吗?    是否预计也会观察到 IQ 数据大约20ns 的延迟?

    此致、

    猪排  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    在 FIFO 中处理数据的方式需要有关 IP 的详细信息。 我们无法将其披露、只能披露以50MHz 运行的 FIFO。 FIFO 中的任何滑移都会导致+/-20ns 的延迟。 这就是我们目前可以披露的所有内容。

    -Kang