This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:串行器/解串器问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881930/dac38rf85-serdes-problem

器件型号:DAC38RF85

你好。  

我正在尝试让 JESD 接口在我的定制板中工作。

我想使用子类0、为此我设置以下寄存器

寄存器 JESD_SYSR_MODE (8.5.56)中的字段 SYSREF_MODE = 0
•寄存器 JESD_ERR_OUT (8.5.53)中的字段 DISABLE_ERR_RPT = 1.
•寄存器 JESD_MATCH (8.5.50)中的字段 MIN_DERATY_ENA = 1

在 FPGA 中、在 ILA 序列生成中不使用 LMFC 时钟和帧时钟。

但是、在 ILA 之后 SYNC 会变为低电平。

我清除寄存器 x"151"中的位- SYNC 变为 higth。

我将 寄存器 x"43E"中的 LOS 字段设置为100 -启用检测、我在寄存器 x"04"中看到 、在所有串行器/解串器通道中、信号是寄存器 x"04"中的 LOS - x"00FF"值。  

这是奇怪的、我看到每条线路上有一个0.6V 的偏移。 还可以设置此通道中 FPGA 侧电容器中的电压。

 JESD 警报寄存器64 - 6B 中也存在错误。

对于  所有通道、位3 = WRITE_ERROR、位1 = READ_ERROR。

  在某些行中:

位12 =弹性缓冲区溢出(坏 RBD 值)
位11 =弹性缓冲器匹配错误。

我检查 DAC PLL 和串行器/解串器 PLL -所有器件都处于 Look 状态。

 我附加了我的配置文件。

DAC 时钟频率6000Mhz

1个 IQ 对

8通道

6x 内插

格式= 82121

125MHz 参考时钟

内部基准

K = 25;

然后加载设置、加载 以下寄存器:

0x124 0x0000

0x15c 0x0000

0x40a 0xf003

0x40a 0x7003

0x000 0x5863

0x124 0x0000

0x15c 0x0000

0x000 0x5860

0x004 0x0000

0x005 0x0000

0x164 0x0000

0x165 0x0000

0x166 0x0000

0x167 0x0000

0x168 0x0000

0x169 0x0000

0x16a 0x0000

0x16b 0x0000

0x16c 0x0000

0x16d 0x0000

e2e.ti.com/.../7206.DAC_5F00_config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    如果在该模式下使用该器件、则可能需要 SYSREF 脉冲。 这是您的设置选项吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是的、SYSREF 存在、 频率也存在  4.1666666。

    ILA 序列在同步的上升沿之后开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_LMFS_5F00_821_5F00_6GHz_5F00_PLL_5F00_subclasss_5F00_0.cfgEugene、

    我让您的设置处理附加的文件。 了解这些值与 您的值的比较情况。 您是如何使 DAC PLL 锁定的? 您是否调整了 VCO 调优寄存器来实现这一点?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。
    我将尝试您的设置。

    是的、DAC PLL 处于锁定状态。 我已调整 PLL_VCO 的值、 LFVOLT = 4。  寄存器 x"05"中的 PLL_LOCK 为"0"。 串行器/解串器 PLL 也是锁定的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、  

    感谢你的帮助。
    我加载设置后、一切正常-在输出中、信号通过 JESD 接口传输!