This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:常见 AIN3配置的输入滤波

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892667/ads1118-input-filtering-for-common-ain3-configuration

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1115

您好!

ADS1118数据表(第30页)指出、可以相对于 AIN3测量 AIN0、AIN1和 AIN2。 在这种情况下、建议使用哪种输入滤波选项?

此外、数据表提到、此配置不提供共模噪声衰减。 然而、所选的输入(例如、AIN0/AIN3或 AIN1/AIN3)被提取出来、也就是说、ADC 处理差分信号。 共模信号干扰似乎将被消除。 您能澄清一下吗?

最后、将 ADS1118与 ADS1115进行比较、可以看出它们使用具有不同数字接口(SPI 与 I2C)的相同 ADC 内核。 ADS1118数据表中的图2和 ADS1115数据表中的图19都显示了总误差与输入信号之间的关系--但尽管它们的形状相似,但一个误差以毫伏为单位,而另一个以微伏为单位。 这是否是拼写错误? 我想 mV 版本是正确的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georgi、


    感谢您对 ADS1118的关注、我将回答您的以下问题。

    对于单端测量、我只需使用一个简单的 RC 滤波器。 通常、我会选择大约为您要使用的数据速率的20倍的带宽。

    此外、在负输入接地的单端测量中、您已经移除了共模组件。 对于差分信号、您可能仍然具有共模分量、即使 ADC 的共模抑制较高(在数据表第7页列出的不同 FSR 和输入信号类型下高于90dB)、也可以通过共模滤波来消除该分量。

    正确的是、ADS1118和 ADS1115非常相似(ADC 在对配置进行一些小改动后是相同的。 您还可以正确查看总误差与输入信号间的关系图。 ADS1115错误地将 y 轴标记为 UV、且该标记应为 mV。 该误差主要由增益误差决定。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫!

    让我澄清一点、以确保我们位于同一页上。 我没有将负输入接地。 相反、我向 AIN3施加了一个共模失调电压(VDD/2、缓冲)。 我想测量 AIN0-AIN3、AIN1-AIN3和 AIN2-AIN3、以利用 ADC 的整个(正负)输入范围。 因此、即使 AIN3对于所有三种测量都是通用的、它看起来也像是差分测量设置。

    通常、单端 RC 滤波器的 C 接地-但在这种用例中、它应该连接到 AIN3吗? 这与差分滤波器有点相似、在每个信号线路上有2xR、在它们之间有 C。

    谢谢、
    格鲁吉亚语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georgi、


    我仍然会像接地一样进行与 AIN3相同类型的连接(基本上将 AIN3视为接地)。 由于 AIN3是到 VDD/2的缓冲连接、因此它类似于到接地的低阻抗交流路径。

    这可能是您应该使用 TI-TINA 进行仿真的东西。 当有一个电容连接到输出端时、一些用作缓冲器的运算放大器可能不稳定。 这可能取决于您所测量的传感器的源阻抗。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!