This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A:DAC 输出上的杂散

Guru**** 2791925 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675, DAC5675A, CDCM7005, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874776/dac5675a-spurs-at-dac-output

器件型号:DAC5675A
主题中讨论的其他器件:DAC5675CDCM7005DAC3174

您好!

我们在定制设计的卡上使用 DAC5675。 但我们的卡有问题。 我想解释这个问题。
我们通过 CDCM7005以360MHz 的频率驱动 DAC5675a。 我们认为我们提供了数字接口的设置/保持值。 为了测试 DAC、我们创建一个单音信号并查看 DAC 的输出。 我们可以根据我们在 DAC 输出端创建的单音调的频率在 DAC 输出端看到杂散。 例如:当创建240mhz 单音信号以输出时、我们不会看到杂散。 但是、当我们输出241mhz 的单音调信号时、我们会看到杂散。
我们对数据转换器的经验有点不足。 我愿意就可能由什么引起杂散提供一切帮助。

提前感谢。
坎伯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克:

    我不确定您所参考的杂散的数量、频率位置和振幅。  屏幕截图可能有助于分析、因为预计会出现一定数量的杂散。

    您的频率/时钟设置有点非常规。  如果采样频率为360MHz、则第一个奈奎斯特频率为180MHz。  您可以合理地将音调输出到该频率。  在240MHz 时、您恰好处于第二个奈奎斯特区域。  由于较高奈奎斯特区域中的 sin (x)/x 滚降、我希望此频率下的音调会显著衰减。

    第一个奈奎斯特区域图像将保持在(360 - 240 =) 120 MHz。  二次谐波为480MHz。  它是第一个奈奎斯特镜像、频率为(480 - 360=) 120 MHz。  完全相同。  重点是、所选的输入频率和采样率恰好使其所有谐波分量相互折返。  我怀疑这会给你一种没有毛刺的假印象。  当偏移一个位时、您可以看到所有谐波/图像都是分开的。

    对于您的应用、我建议使用更高采样率的 DAC (如 DAC3174)或将您的音调降低到低于第一奈奎斯特区域。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢你的答复。

    正如您所提到的:我在第一个奈奎斯特区域中以72MHz 和71MHz 的频率创建单音调。 但我们同样面临同样的情况。 我们没有看到72 MHz 的杂散;但是在71 MHz 的杂散我们看到了杂散。  这种行为不仅特定于71MHz 或72MHz。 某些特定频率也会出现相同的情况,例如:10 MHz、20 MHz、24 MHz、30 MHz、40 MHz、 45 MHz,48  MHz… 对于这些频率、我也可以解决。

    **我正在为71兆赫和72兆赫添加分泌物。

    提前通知 Thnaks。

    坎伯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克:

    屏幕截图很有用。  如您所报告的那样、72MHz 看起来很干净、只有预期的 HD2组件、而71MHz 有许多杂散。  我觉得奇怪的一点是输出功率。  它看起来大约为-32dBm、这似乎太低了。  什么是硬件配置?  您是否将带 TSW1400的 TI EVM 用作图形发生器?

    的杂散模式指示位于代码阈值区域。  如果模式文件非常低(即并非所有 DAC 代码都被执行)、则可能会出现这种情况。  除非频率和采样时钟之间存在关系、否则我不确定为什么72会正常而不是71MHz。  作为实验、您可以尝试将采样时钟调整1MHz (如果可能)、然后查看72MHz 是否不再"正常"。  此外、验证时钟频率是否满足预期的振幅。  电路板/变压器上存在需要补偿的损耗。  通常无需担心时钟振幅增大。  同时仔细检查电路板上的电压和电流消耗。  如果低电压进入电路板、或者如果电源电流受限、则可能会发生一些奇怪的情况。

    -RJH