This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:ADC12D1800

Guru**** 2503685 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881406/adc12d1800-adc12d1800

器件型号:ADC12D1800

大家好、我使用的是 ADC12D1800。  建议使用100nF 电容器将 vbiasq 和 vbiasl 接地。 检查电容器上的电压,它显示-0.9V,负电压。 而我 的 ADC 输入电压为正。

已检查数据表、VBias 引脚无电路。 Vbias 取决于什么电压、什么可能导致负电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    很难判断 您的电路板设计是否存在问题、我认为您是从该设计获取测量结果的。

    无法在电路板上看到器件内部产生负电压偏置。

    是否有可能将其中一个电容器接地短路至电路板上的其他电源电压?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我知道、在不查看电路板和设计的情况下、很难回答这个问题。

    这是一张由多张卡片组成的卡片。

    在工作卡上、我看到 vbiasq 和 vbiasl 为0V。

    这就是为什么我问我是否可以获得有关引脚 vbiasq 和 vbiasl 的更多信息、以了解它们从哪里获取电压以及会对它们产生什么影响。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否确认您说的是、对于一个好的电路板、您正在 Vbiasq/l 上测量0V?

    在坏板上、您测量的是-0.9V?

    我今天谈到设计、-0.9V 应该是正确的。 IC 内部有一个负电荷泵电路、我出错了、所以计划明天在实验室中进行测量以进行确认。

    同时、如果您向我发送原理图、让我快速查看、这可能也会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我今天在实验室中测量了一个评估板。

    两个 VbiasQ/L 引脚均为-0.9V。

    必须为转换器加电以及 时钟信号。

    否则、负电荷泵电路不一定处于该电压。

    此致、

    Rob