This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:非线性

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891637/ads1100-nonlinearity

器件型号:ADS1100

如何在测量0x2aaa 附近的电阻时消除非线性? 转换为 DA 的值围绕着该值,以某种方式冻结了:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 ADC 的输入范围内没有发现任何线性问题。 最大 INL 应为 满量程范围的±0.0125%。  

    您能否描述您的原理图和设置? 可能存在一些与原理图相关的问题、会导致测量中出现非线性。 我想不出 ADC 作为测量会停留在2AAA 上的任何原因。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、我想我会检查您的非线性问题。 正如我在上一篇文章中提到的、最大 INL 应该是 满量程范围的±0.0125%、并且不应该有任何原因导致代码卡住。

    我现在要关闭这个线程。 但是、如果您仍然遇到问题、请在更改输入电压时向我详细介绍您如何看到此问题。 回帖、我们可以对此进行更多处理。


    吴约瑟