This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:CAN't 进行 DOUT 工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874449/dac088s085-can-t-make-dout-work

器件型号:DAC088S085

可能涉及的人员、

我正在尝试将两个 DAC088S085菊花链在一起、但我无法将第一个 DAC088S085输出任何信号、而我可以巧妙地控制第一个 DAC 的模拟输出、但我不确定 DOUT 为什么不响应。 现在、我将使用 TSSOP 封装。 几个月前、我使用了 WQFN、在某种程度上、我能够完成 DOUT 工作、因此我相信我使用的代码是正确的。 在下图中、您可以看到 nSYNC (CH2)、SCLK (ch3)和 Din (CH4)。 如手册中所述、我将发送32个 SCLK 下降沿、整个过程中 nSYNC 被下拉。 Din 代码为11000110 01100000 11000110 01100000、将向所有通道广播值0x66、Vref1、Vref2为5V 时为2V。 在本例中、我希望 DOUT 为00000000 00000010 11000110 01100000、因为在手册中、它说第15个周期为高电平、但没有任何结果。 当我耗尽 udeas 时、任何信息都可能有所帮助

请注意、在图片中、由于示波器上的所有通道都具有50欧姆的插头、所有信号的振幅会减半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo、

    您能否为我们进行包括 DOUT (或 SDO)线路的另一项测量? 示波器设置看起来像1us / div、因此您可能不会违反菊花链 SPI 的30MHz SCLK 限制、但很难分辨率达到这一级别。 从这个视图中也很难说出 SCLK 相位和极性设置是什么、因此在 SCLK 边沿上放大的相对于 SDI 边沿的另一个捕捉也会很有用。

    如果您可以提供其中一些额外的捕获、我们可能会找到有关正在发生的情况的更多线索。

    您使用的是 EVM 还是一些定制硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速回复。 很抱歉、我忘记提到这些信息:时钟速率14MHz、SPIMODE1、MSBFIRST。 主器件是 Arduino Nano。 图片是发送代码11000110的前8位(您可以看到 CH2 nSYNC 变为低电平)的放大图、DOUT 上无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo、

    该器件的菊花链功能相当简单、因此我觉得在下面的表面上还有其他事情、我还没有通过论坛主题了解过。 如果您自己的硬件是、您能否确定是否正在使用 EVM 和/或共享设计的原理图?

    我可能建议的一种非常蛮力的测试是将所有的1写入(或直接连接到逻辑高电平)到第一个 DAC、并提供无限量的 SCLK、然后查看 SDO 上是否发生任何情况。 如果您看不到任何内容、我觉得我们正在研究某种类型的板级/SCH 级问题。 也许可以尝试直接在 SDO 引脚上探测、而不是任何其他板级连接。