This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880214/ads1261-ads1261

器件型号:ADS1261

您好!

我们计划在设计中使用 ADS1261。有10个模拟单端信号、电压范围为0至4.5V。 我们计划通过 AIN9将它们连接到 AIN0。 AVDD 将以5V 电压供电、也用作基准电压。 阅读数据表后、我提出了几个问题、希望您能帮助我解决这些问题:

AINCOM 是否应连接到模拟接地? 是否可以将其悬空? 每个模拟输入是否都必须使用 AINCOM 作为其接地基准?

2.我们可以使用增益设置为1的 ADS1261内部 PGA、还是在本例中必须绕过它?

由于不使用内部2.5V 基准电压、我们是否可以在没有10uF 电容器的情况下使 REFOUT 引脚保持开路?

4.我们还有其他需要注意的事项吗?

谢谢!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我很抱歉耽误您的回答。 我可以帮助您解决这些问题...

    1. AINCOM 对于任何其他模拟输入引脚都是相同的、因为任何模拟输入都可以用作多个单端输入的通用基准。 但是、根据惯例(和名称)、AINCOM 通常用于此目的。

      如果未使用 AINCOM、它可以保持悬空。


    2. 假设 AVSS = GND = 0V、如果 PGA 启用并设置为增益1、则 PGA 不允许输入电压低于0.3V。 当输入电压在 AVDD 或 AVSS 的0.3V 范围内时、PGA 输出将饱和、您将在转换结果中看到误差。

      因此、如果您需要测量低于0.3V 的电压、则需要绕过 PGA、或者您必须为 AVDD 和 AVSS 使用不同的电压以满足"绝对输入电压"建议的工作条件(请参阅数据表的第7页)。


    3. 是的。 只有在使用内部基准时、外部电容器才是必需的。

      如果您确实尝试启用内部基准并且没有该电容器、则内部基准可能会变得不稳定。


    4. ADS1261以差分方式测量所有值(即使在测量单端输入时也是如此)。 因此、请确保 AINCOM (如果将该引脚用作负输入)与所有单端信号的接地基准电压之间存在低阻抗连接。

      为了避免 PGA 饱和、您可能需要考虑对输入信号进行电平转换或调整 AVDD/AVSS 电源电压。 您可以使用 ADS1261设计计算 器来检查输入电压条件、并查看它们是否满足 ADS1261输入范围要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的帮助!