This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888224/ads1115-ads1115

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: LSF0102

大家好、

我 在设计中使用的是 ADS1115IDGSR ADC。 我要附上 ADS1115IDGSR IC 的布局文件或电路板文件。

请仔细阅读并告诉我您的反馈。

我还在设计中使用 DAC、DAC 使用的 I2C 线路与 ADC IC 使用的 I2C 线路相同、我也连接 DAC 电路以供参考。

此致、

Jayashree.e2e.ti.com/.../ADC-and-DAC-circuit-BF-review.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、


    我查看过原理图、没有发现任何问题。 我要注意的是、我已经查看了 ADS1115部分。 LSF0102和 MCP4725的部分看起来也正确、但我不是这两个部分的专家。

    我有一台新的工作计算机、但我还没有下载布局软件。 您能否将布局放入每个金属层的 pdf 图中(顶部和底部包含丝印)? 它可能会加快以这种方式查看它的速度。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、

    我一直在等待您发送布局、但我很长时间没有听到您的声音。 您是否需要对此电路进行进一步审查? 我以前在您的另一个线程中看到过很多这种情况。

    我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请将问题反馈给我们、我们稍后可以继续。

    吴约瑟