This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:有时输出会延迟

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878522/dac3482-sometimes-output-is-delayed

器件型号:DAC3482

您好!

 

我的客户正面临输出延迟约20us 的奇怪行为。

观察到的延迟是启动的1/10 ~ 1/100倍。 其 FIFO 同步配置如下所示。

配置31  

Syncsel_Mixer:0100:SYNC

Syncsel_NCO:0100;同步

Syncsel_dataFormat器:00;帧

SIF_SYNC:0

CONFIG32

Syncsel_fifioin:0001;SYNC

Sysncsel_fifoout:0001;SYNC

Clkdiv_SYNC_SEL:0;OSTR

 

您能否查看这些配置并向他们的调查提供建议?

 

波形

 

如果您需要其他信息、请告诉我。

此致、

猪排

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    有关优化 FIFO 的详细信息、请参阅下面的应用手册第2节。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf

    请查看该流程、了解它是否可以解决变体问题。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢你的答复。

    20us 为拼写错误、实际为18~22ns。

    您是否知道何时产生22ns 延迟?

    如果 FIFO_OFFSET 减小1 (4->3)、则会经常观察到延迟。

    FIFO 偏移与延迟之间是否存在关系?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    您必须了解其系统中的数据通信和 dacclk 速率。 22ns 必须是以50MHz 运行时钟的比率之一。

    请查看我发送的文档。 它讨论了 FIFO 打滑的原因以及 FIFO 的精确时钟速率。 由于它们使用双同步模式、因此调整 FIFO 以优化延迟非常重要。

    蓝色曲线和红色曲线之间的时间延迟差异是两个不同的 DAC3482还是1x DAC3482的两个不同通道之间的延迟? FIFO 打滑将说明2x DAC3482的情况。 如果它在 DAC3482的两个通道之间、那么需要调整的是相对于 DATACLK 的数据的建立/保持时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    您必须了解其系统中的数据通信和 dacclk 速率。 22ns 必须是以50MHz 运行时钟的比率之一。

    请查看我发送的文档。 它讨论了 FIFO 打滑的原因以及 FIFO 的精确时钟速率。 由于它们使用双同步模式、因此调整 FIFO 以优化延迟非常重要。

    蓝色曲线和红色曲线之间的时间延迟差异是两个不同的 DAC3482还是1x DAC3482的两个不同通道之间的延迟? FIFO 打滑将说明2x DAC3482的情况。 如果它在 DAC3482的两个通道之间、那么需要调整的是相对于 DATACLK 的数据的建立/保持时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、响应速度慢。

    数据时钟为100MHz 和字模式、因此系统没有大约20ns 的时钟。 因此、我不理解输出漂移约20ns 的原因。 您是否知道为什么会有20ns 的差异?

    蓝色曲线是使用相同输入和时钟的基准、红色是器件滑动输出。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    样本上的 FIFO 差异与 FIFO_OUT_CLK 相关。 在字宽模式下、它将是 DACCLK/2/内插或 DATACLK/2。 对于100MHz DATACLK、它将为100MHz/2 = 50MHz

    请查看突出显示区域的图解。  

    由于您使用双同步源模式、因此需要调整 FIFO 偏移以确保优化的确定性延迟。  

    请告知、在比较两个 DAC 时、延迟变化是多少? 如果是一个 DAC、则不应担心确定性延迟。 如果是两个 DAC、则需要调整 FIFO 偏移以确保确定性延迟。 上述应用手册的第2.5节对此进行了讨论。