This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC60508的 DAC 输出噪声过高

Guru**** 2930130 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875276/dac60508-too-high-noise-on-dac-outputs-of-dac60508

器件型号:DAC60508

大家好、

我们在 DAC60508的 DAC 输出上有一些噪声。  

我们将 此芯片与兼容的 QFN 转 DIP 适配器配合使用。 使用10k 电阻器上拉芯片的 CS 引脚。 此外、在 CS 和接地之间添加了一个100pf 电容器。 SPI 主器  件(STM Nucleo F746zg)向 DAC2寄存器发送0xCCC0 (约为4V)。 黄色信号表示图中的 DAC2输出。 但是、当 SPI 时钟(绿色信号)激活时、DAC2输出上会有噪声。 根据数据表上的图48、这些噪声 约为1mV。  

您能解释一下为什么噪声级别太高吗?

芯片配置寄存器的稳定状态如下:

SYNC:0x0000

配置:0x0000

增益:0x00FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加 e2e 论坛。

    您看到的是数字馈通、但它可能来自您的电路板或接地平面。  DIP 适配器板的问题在于、您的数字通信中有较长的电感路径、可以耦合到其他信号。  您可能并未真正在输出端看到这种高噪声、而是看到您也将示波器连接到的接地信号。  我推荐以下几点:

    1. 放慢您的数字通信速度。  在此配置中、您使用的 SPI 时钟约为5MHz。  如果没有必要、您可以降低该速度。

    2.您可以通过添加一个小型并联电容器和一个小型串联电阻器来降低边沿的速度。

    3.您可以改善接地和电源连接。

    请告诉我这些选项中的任何一个是否有帮助。

    谢谢!

    Paul