This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:调试帮助

Guru**** 2984710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891496/ads5560-debug-help

器件型号:ADS5560

在使用 ads5560期间、我们的 KMM 客户会遇到以下问题。 请帮助回答这些问题

1、μ A 时钟是采用 FPGA 的差分时钟输出、还是仍然需要使用特殊的时钟芯片来形成全差分时钟?

2、由控制引脚 SEN 控制的输出时钟的延迟与哪个信号被延迟(输入时钟、或者输出数据?)相对应?

3、 应使用哪种匹配方法来匹配数据输出引脚的阻抗。?我们当前使用的匹配方法是在输出引脚和 GND 之间连接一个50Ω Ω 电阻器。电路板的匹配电路如下:

 匹配:之前的、A、波形

B、匹配后的波形:


4 μ s 在、FPGA 时、您能否为 ADS5560提供一些数据处理例程?

 5 μ s、、我们比较了电路板和 ads5560evm 之间的差异:电路板使用 FPGA 的差分时钟输出、而 ads5560evm 使用特殊时钟芯片的时钟输出。 我们始终将输入连接到 GND、并对数据14和数据15 (pin47和 pin48)进行采样。 有时、我们可以捕获1的信号、如下图所示、这会导致采样数据出现尖峰。 我不知道这是不是因为时钟信号?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉您正在使用的 DFS 引脚的电压吗? 您尝试使用的输出模式是什么? 我需要此信息来回答问题3和4

    如果 FPGA 的差分时钟满足差分摆幅超过0.4V p-p 的要求、则该时钟将正常工作 由于输入时钟来自 FPGA、因此性能可能会受到时钟抖动的限制。

    2.输入时钟的数据延迟保持不变。 因此、输出时钟由 SEN 引脚控制、是输入时钟和输出数据的延迟。

    3. 100 Ω 差分端接适用于数据输出引脚。 因此、所有引脚上的50 Ω 端接至 GND 等效于该电阻、并且将起作用。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFS 电压为零、输出数据格式为二进制补码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们也遇到了问题。

    ADS5560收集的电压在某些电压点具有随机跳跃。 有问题的电压点为:460mV、650mV、920mV、1.00V、1.11V、 1.2V、1.36V、1.52V。 其他电压点可以正常收集。

    这种现象如下所示:

    收集1.0V 电压数据:(黄色表示时钟、绿色表示数据)

    波形:

    收集1.05V 电压:的数据

    波形:

    1.0V 和1.05V 时的数据非常相似、收集的数据也非常不同。

    这种现象发生在其他几个有问题的电压点、跳变的最大振幅为1.0V、1.11V、1.2V、大约为2V。 其他电压点具有较小的抖动、约为0.5V。

    此致、

    JINPin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jinpin、

    在示波器波形中、您说绿色迹线是数据。 它是一位数据吗? 如果是、哪一位?

    我怀疑您看到的代码跳转问题可能是由于一些错误的位顺序解释。  

    如果您可以发送慢速斜坡输入并绘制数字输出、则在调试中会很有帮助。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    在原始图片中、黄色线是时钟线、绿色线是数据线、采样是 DATA12_13输出引脚。

    以下是转换采样输入和 ADC 返回值后的波形::

    输入差分正弦波(振幅:500mVpp、频率:100kHz、偏置电压:250mV)

    采样波形:

     

    输入差分三角波(幅度:500mVpp、频率:100KHz、偏置电压:250mV)

    采样波形:

    两个采样波形将经历接近相同电压值的数据转换。 我们还想知道我们采样的数据是否未对齐、从而导致错误采样。

    如果是、是否有任何方法可以消除这种影响并提高采样精度。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jinpin、

    如果先前样本中的某些数据位与当前样本中的数据位混合、则可能会发生这种波形跳跃。  

    在 PCB 布局中、LVDS 输出数据布线长度是否匹配?

    您是否尝试更改输出时钟延迟(通过改变 SEN 电压)以查看它是否对捕获的数据有任何影响?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinpin、

    您能否发送原理图的完整模拟输入和时钟输入部分供我查看?

    我特别想了解如何为模拟输入引脚设置 VCM。  

    此致、

    Vijay