This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:调制器数据输出模式

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874996/ads1675-modulator-data-output-mode

器件型号:ADS1675

你(们)好

是否可以在调制器输出模式下使用 ADC? 这意味着可以直接从 Σ-Δ 调制器获取输出数据? 还是可以绕过一些数字滤波器? 然后、这将绕过内部数字滤波、但具有更高的采样率和高带宽。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也许我还应该问另一个问题。 是否可以使用高于32MHz 的时钟? 理想情况下、我希望采样率为5MSPS、并希望使用 ADS1675进行采样。 我知道、这些规格将不再适用于这个更高的时钟输入。 如果使用更高的时钟速度、ADC 的哪个部分/组件将无法正常工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1675不支持直接调制器输出模式。

    该器件的特性是可实现最高速度、并且在电源电压、温度和器件间差异的情况下仍符合数据表规格。

    在实验室中、单个器件在室温下可能会在较高频率下工作、但在不同批次构建的一系列器件中、您不能指望这种性能。

    TI 没有任何超出数据表中内容的附加信息、只能建议在数据表中指定的最小/最大级别下运行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用