This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:+/-LSB 中的增益误差

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892496/adc128s102-gain-error-in--lsb

器件型号:ADC128S102

大家好、

客户 希望知道 ADC128S102的增益误差、单位为+/-LSB。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指定了"满量程误差"规格中的增益误差。  规格因+3V 和+5V 电源而异、但+/-2LSB 下的最大值是相同的。  如需更多信息、请查看数据表中的表6.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    在数据表的第11节第22页、满量程误差看起来与增益误差不同。

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意数据表末尾的定义、但当数据表的不同区域之间可能存在差异时、通常必须对这些较旧的产品执行一些"检测工作"。  我下拉了产品数据表的每个修订版本、其中没有一个包含增益误差规格或图形、因此我认为最终的定义很可能复制到产品之间。  有趣的是、数据表的第一个修订版本未包含"满量程误差"定义、仅包含"增益误差"定义、这进一步增加了相对于直接特定于此产品的定义复制的可能性。

    我仍然认为 ADC128S102数据表中 FSE 误差规格的目的是除了满量程误差之外、还捕获增益误差。  因此、我很有信心、大多数器件将具有与典型 FSE 规格类似的增益误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家深入探讨这一问题。  原始数据表显示的增益误差是多少?

    如果 ADC128S102 数据表中的 FSE 误差规格的目的是除了满量程误差之外捕获增益误差、那么我不应该仅仅从 FSE 误差中减去偏移误差、留下增益误差?

    偏移误差是在0V 时测量的吗?  我在数据表中没有看到它的定义。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    原始数据表在规格表中没有增益误差或其漂移一行。  唯一提到增益误差的是数据表的定义部分。

    根据定义、偏移误差在零标度附近测量:

    偏移误差是第一个代码转换(000...000)到(000...001)与理想值(即 GND + 0.5 LSB)的偏差。