Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
大家好、
客户 希望知道 ADC128S102的增益误差、单位为+/-LSB。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
大家好、
客户 希望知道 ADC128S102的增益误差、单位为+/-LSB。
此致、
Danilo
您好!
我同意数据表末尾的定义、但当数据表的不同区域之间可能存在差异时、通常必须对这些较旧的产品执行一些"检测工作"。 我下拉了产品数据表的每个修订版本、其中没有一个包含增益误差规格或图形、因此我认为最终的定义很可能复制到产品之间。 有趣的是、数据表的第一个修订版本未包含"满量程误差"定义、仅包含"增益误差"定义、这进一步增加了相对于直接特定于此产品的定义复制的可能性。
我仍然认为 ADC128S102数据表中 FSE 误差规格的目的是除了满量程误差之外、还捕获增益误差。 因此、我很有信心、大多数器件将具有与典型 FSE 规格类似的增益误差。
感谢大家深入探讨这一问题。 原始数据表显示的增益误差是多少?
如果 ADC128S102 数据表中的 FSE 误差规格的目的是除了满量程误差之外捕获增益误差、那么我不应该仅仅从 FSE 误差中减去偏移误差、留下增益误差?
偏移误差是在0V 时测量的吗? 我在数据表中没有看到它的定义。
谢谢!!!