This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851EVM:AFE5851EVM 软件版本

Guru**** 2910880 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851EVM, AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890974/afe5851evm-afe5851evm-sw-version

器件型号:AFE5851EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5851

您好!

我有 AFE5851EVM 和 TSW1400 (包括两者之间的适配器板)。 我已将 AFE5851EVM 配置为将内部40MHz 基准与 J4配合使用、并且没有向 ADC 输入施加任何信号。 除此之外、我认为我的设置应该与 AFE5851EVM 用户指南的图27相同。

我认为从 ADCEVM 到 TSW 板的时钟存在问题、因为我遇到以下错误:

用户 LED2 (TSW1400)开启、而用户 LED3 (TSW1400)关闭、表示没有 PLL 锁定。

我注意到 AFE5851 SPI 接口版本。 0.02 具有按钮"Init for TSW1250"、而 AFE5851EVM 用户指南使用的是版本。 0.3、实际上有一个名为"Init for TSW1400"的按钮。 在哪里可以找到此软件? 如果我转到 AFE5851EVM 软件下载、我只需找到版本。 0.02。

我是否可以做其他导致此失败的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    AFE5851EVM:

    LED 2、3、4亮起
    P2、P3:变压器基准时钟
    P4:板载时钟
    P5:内部
    P6:开
    P9:打开
    GUI 状态:USB 正常

    TSW1400:
    LED D2、D3、D4、D7、D8、 D9:开启
    LED D5、D6:熄灭
    GUI 状态(FW "0.2"):已连接、选择 AFE5851_12X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5851EVM。

    我们将很快答复您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我还尝试在 J18上使用40MHz 13dBm 信号、但仍然不幸运。 我尝试探测框架锁、但看不到它。 因此、在 AFE5851EVM 侧似乎设置不正确、或者我的 EVM 有问题。 您是否还使用了 v.v.v.of the SW? 在这种情况下、您能否提供一些分步设置来使数据流动?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用板载 osc 作为输入时钟时、

    请遵循所有跳线连接

    在 AFE5851EVM 用户指南第11页的图6中、

    包括所有 P9、P2、P3、P4、P6、 和 P5跳线连接器。

    请不要错过任何跳线。

    如果缺少任何人、则输入时钟将不起作用。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您当前的 AFE5851 GUI 软件运行正常、

    请忽略 v.v.v.4问题。

    谢谢!

    此致、