This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ENOB &放大器;无噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882165/ads1232-enob-noise-free

器件型号:ADS1232

根据 ADS1232数据表中的表1、

我们发现无噪声位的计算错误。 增益= 128时、只有18.4是正确的、对吧?

2.如何获得 RMS 噪声和峰峰值噪声值? 测量的影响? 还是使用公式?

此外、为什么增益更高、RMS 噪声更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    无噪声位的计算是通过直接测量峰间噪声来完成的。  表上第5页显示了 ENOB (RMS)计算以及无噪声位计算的计算公式。  因此,在进行计算时,必须确保使用正确的满量程范围,即+/- 0.5*Vref/增益。

    您可以将 RMS 噪声计算为多个样本的标准偏差。  我们通常使用1024个样本。  当绘制为直方图时、噪声应显示为高斯。  峰峰值间噪声基于数据集的最小值/最大值。  ENOB (RMS)和无噪声测量均在输入短接的情况下进行、这是 ADS1232的最佳情况、不包括测量中基准的噪声以及外部输入噪声。

    与使用大多数外部放大器相比、将集成 PGA 与 Δ-Σ ADC 结合使用的优势是可降低输入参考噪声。  我建议查看以下博客、了解有关噪声的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2019/01/17/top-10-questions-about-noise-in-high-resolution-delta-sigma-adcs

    此致、

    Bob B