根据 ADS1232数据表中的表1、
我们发现无噪声位的计算错误。 增益= 128时、只有18.4是正确的、对吧?
2.如何获得 RMS 噪声和峰峰值噪声值? 测量的影响? 还是使用公式?
此外、为什么增益更高、RMS 噪声更低?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
无噪声位的计算是通过直接测量峰间噪声来完成的。 表上第5页显示了 ENOB (RMS)计算以及无噪声位计算的计算公式。 因此,在进行计算时,必须确保使用正确的满量程范围,即+/- 0.5*Vref/增益。
您可以将 RMS 噪声计算为多个样本的标准偏差。 我们通常使用1024个样本。 当绘制为直方图时、噪声应显示为高斯。 峰峰值间噪声基于数据集的最小值/最大值。 ENOB (RMS)和无噪声测量均在输入短接的情况下进行、这是 ADS1232的最佳情况、不包括测量中基准的噪声以及外部输入噪声。
与使用大多数外部放大器相比、将集成 PGA 与 Δ-Σ ADC 结合使用的优势是可降低输入参考噪声。 我建议查看以下博客、了解有关噪声的更多信息:
此致、
Bob B